欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术课堂
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

【衬套/直线导轨】直线导轨安装方式不同力矩也不同?

  • 2021.06.21 18:21:35
  • 米思米
  • 2507
成为米思米会员并登录,
即可免费观看所有视频


【关于本主题】


应用场景

本次讲解的装置使用到气缸、导向轴、衬套等这些常见部件。

课题

把工件装载位置由60mm变为240mm,这样可行吗?

失败案例

新手设计师小王认为,即使装载位置变化,但重量没变,现有的气缸就没有问题。

 

【确认要点】

发生异常声响/抱死的原因是,位置改变后,施加在衬套上的力矩增加。解决方法就是重新选择直线导轨。需要确认的事项有5点。

l   确认重力荷载

重力对物体作用的载荷的大小

重力荷载的公式如下:

【衬套/直线导轨】直线导轨安装方式不同力矩也不同?

l   确认惯性力

对物体施加加速度时,向反方向作用的反作用力

惯性力的公式如下:

【衬套/直线导轨】直线导轨安装方式不同力矩也不同?

l   确认安装方式造成的力矩

安装方式不同,施加在直线导轨的力矩不同

本案例中改善方案确定使用纵轴

l   确认装置结构/力矩

确认负重点和推力中心线的位置关系

使用纵轴时的力矩公式(每个滑块)如下:

【衬套/直线导轨】直线导轨安装方式不同力矩也不同?

l   选定直线导轨

根据力矩,选择合适的直线导轨

 

【本次收获】

1.导轨结构使用了无油衬套时,力矩增加导致发生抱死,从而产生设备运转不良。

2.直线导轨安装方式不同,所需考虑的力矩也不同。

 

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities